欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)

  • 2022.05.13 18:03:13
  • 米思米
  • 5102

     导向轴的安装方法是取决于导向轴支座的设计。导向轴支座的设计取决于整个机构的结构、拆装维修的便捷性以及整体尺寸的限制。

1)导向轴安装底板的基准面

                                              导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)

  为了确保直线移动体能够高精度移动,导向轴安装时应平行于基准面。通常,该基准面是以安装导向轴的导向轴支座等的固定板(底板等)上表面和一侧的端面为基准(参照【图1】)。

(2)导向轴支座与导向轴端部形状

  导向轴端部形状是根据机构的整体结构来选择。

案例1(【图1】时)


    这种结构在底板上没有特殊的定位基准,因此是通过组装过程中的调整实现2根导向轴之间的平行度。

导向轴端部形状的选择

 由于这一结构是利用导向轴支座固定导向轴,因此导向轴端部无需采用特殊形状,选择直杆型即可。

导向轴支座装配方法

    1.   用于固定1根导向轴的2个导向轴支座固定在底板上,并与底板的端面保持垂直。

    2.   将导向轴从导向轴支座中穿过,然后固定在装配在1.的导向轴支座上的可动平台的单侧轴承上。

    3.   将剩下部分的导向轴从可动平台轴承中穿过,并用螺栓轻轻临时固定2个导向轴支座。

    4.   慢慢移动可动平台,在确保能够顺畅移动的位置上拧紧2个导向轴支座的固定螺栓。


案例2(【图2】、【图3】时)



导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)

 【图2】中的结构,是在1片导向轴固定板上保持2根导向轴间隔与直角度的设计案例

导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)

 【图3】中的结构,是将导向轴垂直装配到导向轴固定板上,从而不对气缸的运动造成负担的设计案例。

导向轴端部形状的选择

   为了将2根导向轴垂直于导向轴固定板进行固定,导向轴的端部形状选择“阶梯内螺纹式”。可利用阶梯部分的外径精度和同轴度,确保固定时垂直于导向轴固定板。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities